This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4816-Q1:原理图检查

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1632506/tps4816-q1-schematic-check

器件型号: TPS4816-Q1

你(们)好

您能帮助查看下面的 TPS4816 原理图以及任何需要进行调整吗、谢谢

VIN8~48V、最大电流约为 45A

schematic.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    查看您的原理图、我有几个注意事项:

    • 对于 FET 栅极引脚之前的电阻、我们建议将其设置为 2 Ω、并靠近 FET 放置、以减少线路电感和噪声
    • 如果您关心噪声、我建议在 CS+和 CS-与 GND 之间添加 1nF 电容器
    • 如果您需要反极性保护或瞬态电压将超过数据表中的绝对最大值、我建议在输入和输出端添加 tVs 或钳位二极管
    • 如果您关心元件值、我建议使用我们的计算器来验证一切是否正确

    此致、
    尼古拉斯·彼得西尔格