This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:IBERT 测试

Guru**** 2988520 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1633417/tmds1204-ibert-testing

器件型号: TMDS1204

我在电路板中使用 TMDS1204 IC 进行 HDMI 2.1 验证。 我不会实现 HDMI FRL 数据作为输出。 我们将从 FPGA 生成 HDMI 2.1 FRL 数据并将其发送到 FRL 监视器、但现在接收 FRL 模式视频作为输出。 出于调试目的、截至目前、我们在我的电路板中移除了 HDMI TX 和 RX 重定时器 TMDS1204 IC。 并且、使用长度匹配的接线并在 VIO 工具上进行检查、仍然没有获得正确的 FRL 数据。 请建议您是否遇到这样的问题、或者我们遗漏了一些问题。 由于更多位错误、我们不会在输出端实现 FRL 数据。
我会附加眼图图像以供您参考。 是否可以减少位误差。 请提出建议。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    眼图数据是使用还是不使用 TMDS1204? 是否可以将眼图作为此 E2E 主题的附件分享? 图片非常像素化、因此我无法读取数据详细信息。  

    谢谢

    David