This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E001:Texas Instruments 需要 MSL

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4EUSB30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1633386/tpd4e001-external-need-msl-for-texas-instruments

器件型号: TPD4E001
主题中讨论的其他器件: TPD4EUSB30

尊敬的您好
 
这是来自 Flex 的 Thilaga
我们目前正在与我们的一家制造工厂合作收集以下信息
 
地点:珠海
 
请向我们提供以下器件的 MSL 数据

MPN Mfg_name MSL
TPD4EUSB30 德州仪器 (TI  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thilaga:  

    TPD4EUSB30 的 MSL 等级是 MSL 1(工作温度为–40°C 至 85°C)。  

    此致、

    McKenzie