This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD204:封装外形

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1633105/esd204-package-outline

器件型号: ESD204

ESD204 目录列出了两个“封装外形“选项:“DQA0010A"和“和“DQA0010B"。“。 如何确定给定“可订购器件型号“使用哪种“封装外形“?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:石川山  

    订购 ESD204DQAR 时、无法确定正在使用哪个封装。 收到器件后、您应该能够根据器件上标记的发货信息来判断具体情况。 如果'ASO'列出了'CDA'、则它将是 DQA0010B 软件包。  

    此致、  

    McKenzie