This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:需要串行器的详细信息

Guru**** 2990860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1633676/ds90ub941as-q1evm-need-details-for-the-serializer

器件型号: DS90UB941AS-Q1

您好、
这是来自班加罗尔 UNO Minda 的 Vijayaguru。我们目前正在开发一个  多显示器单元  基于  i.MX8 系列 SoC 。 我们的设计要求涉及向流式传输视频内容  六 (06) 个同时显示/Trilite PGU 装置。 我们计划集成您的  串行器和解串器 (SerDes) 集成到我们的架构中。 为了帮助我们完成硬件设计、请提供 产品推荐:  哪个串行器/解串器对(例如 FPD-Link III/SoC 或 GMSL2/3)最好支持从该 IV 驱动六个独立或镜像流?
  1. 架构建议:  您推荐的处理六个单元的拓扑结构(例如,使用分离器或菊花链)。
  2. 会议请求:  我们想安排一个时间  团队会议或直接访问 联系我们的班加罗尔办事处、详细讨论方框图和技术可行性。
  3. 请告知我们您可在本周晚些时候进行简短的技术讨论。
谢谢、
Vijayaguru
Uno Minda–班加罗尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijay:

    感谢您联系 FPD-Link 团队! 我将通过电子邮件与您联系以安排会议。  

    此致、
    Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fadi:

    感谢您的回复,请为我们设置团队会议通知。我的邮件 ID 是: vseeman.cons@unominda.com

    我将在会议讨论中增加一些人。  

    谢谢、

    vijayaguru.s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijay:

    接下来的 2 天我就不在办公室了。 如果我们为即将到来的星期一第 13 次会议安排此活动、是否可以?

    WebEx 对您有用吗? 这就是我们用于会议的工具。  

    另外、请确认时区和可用性。 我总部设在达拉斯 TX。  

    此致、
    Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fadi:

    晚上好,我可以与星期一的会议发送给我会议通知 me.please 也设置与技术人员的会议.

    谢谢、

    vijayaguru.s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijay:

    很高兴与我们的系统领导以及市场营销和印度领域领导这次会议也是在会议上.  

    请确认您收到了  德克萨斯州达拉斯时间上午 8:00 星期二电子邮件上的 Webex 邀请。  

    另外,印度时间下午 8 点会为您工作吗? 如果是、我们也会让我们的系统团队从 CA 加入、请告诉我。  

    此致、
    Fadi A.