This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA4311A:具有 IRQ 的热插拔 I2C/SPI 总线缓冲器

Guru**** 2967660 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA4307, TXB0104, TCA4311A, TCA9511A, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1632347/tca4311a-hot-swappable-i2c-spi-bus-buffer-with-irq

器件型号: TCA4311A
Thread 中讨论的其他器件: TCA9511A、TCA4307 、TXB0104、 SN74AXC4T774

您好 TI 专家

 

我们有一个 用于 I2C 的热插拔缓冲器、具有一个中断 (IRQ) 和一个中断 (IRA) 的 SPI、总共有 8 个引脚。

对于 I2C、我们可提供采用 TCA43111A 的解决方案、但是、我们需要专家推荐 SPI 和中断引脚 (IRQ)

 

此致、

Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    我们仍在研究这一点、并将很快更新。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    由于缺少 ACK 事件勘误表、我不建议使用 TCA4311A。  

    请考虑使用 P2P 升级 TCA9511A。  

    TCA4307 与 TCA9511A 引脚对引脚兼容、并添加了总线阻塞恢复机制。  

    我们的热插拔缓冲器都没有可用的外部中断引脚 IRQ。  

    对于热插拔 SPI 缓冲器、TXB0104 等器件可在此处工作。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tyler

    感谢您的信息。 我们将为 TCA9511A 调谐 TCA4307。

    解决方案 TXB1014 是缓冲器、是否适用于热插拔?  SN74AXC4T774 如何?

    我们的 SPI 总线为 3.3V 电平、需要支持 5V 容差。 TI 是否有任何其他可行解决方案?

    此致、

    Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    今天是 TI 假日、请留出一些时间进行回复。  

    谢谢、
    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    我将由 Jack Guan 来评价用于热插拔应用的 TXB 器件。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    由于 TXB0104 支持 IOFF、因此该器件能够提供 1 级电气保护(局部断电模式)。 这意味着当 VCC 降至 0V 时提供保护、但在移除/将电路板插入背板之前必须停止信号。

    www.ti.com/.../scea026.pdf

    此致、

    插孔