This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:HDMI 2.1 第 4 个数据通道 ibert 错误

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1633278/tmds1204-hdmi-2-1-4th-data-lane-ibert-error

器件型号: TMDS1204

尊敬的团队:

我们正在测试 HDMI 2.1、并进行 ibert 测试以检查数据完整性。
我在第 4 个数据通道中遇到问题、而我从 TX 循环回到 RX、第 4 个数据通道将显示无链路。

怀疑重定时器 IC 没有在 OUT_CLKn/p (39、40) 上提供输出、因为我们已将 IC 的输出从 39、40 th 引脚连接到 FPGA。

由于 Mode 引脚也是 PU (1k)、因此不支持扇出缓冲器、并且所有 4 个数据通道都应从重定时器 IC 输出。

所以请告诉我们为什么在第四车道没有链接。

此致、
Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irfan

    FPGA 是交流耦合还是直流耦合? 如果是交流耦合、请确保 TMDS1204 AC_EN 被拉至高电平。 如果直流耦合、请确保 FPGA 具有连接到 3.3V 的内部 50 Ω 终端。

    您是否还能测量 in_CLKp/n 并与我共享 in_CLKp/n 和 out_CLKp/n 示波器波形图片?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我的 RX 设计是交流耦合的、AC_EN 引脚被拉高、连接的引脚搭接设置快照可用作参考。

    另外、因为它是收发器数据、所以不能测量 CRO 中的 in_CLKp/n。
    在 HDMI 2.1 中、所有 4 个数据通道都是数据非时钟、那么如何探测数据通道?

    我无法确定放置在从 FPGA 到监控器(例如,TX)的数据之间的 Re 计时器是问题、还是进入 FPGA(接收端)的数据通道之间的重定时器。

    您能检查一下吗?

    此致、
    Irfan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irfan

    Strap 配置电阻器正确。 由于这是 RX 端设计、因此我将 LINEAR_EN 引脚设置“F"。“。  

    为了探测数据、我将使用高阻抗示波器探头。 目的是验证数据是否存在、而不是数据信号的完整性。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    ibert 测试是否从 TX 到 RX 环出、因此我需要验证 TX 和 RX 通道。
    如何确认数据已从 TX 重定时器传输?
    此外、我们没有高阻抗示波器。 请提出替代解决方案

    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irfan

    TMDS1204 具有 SIGDET_OUT 指示器。  如果使用、SIGDET_OUT 需要连接 10-kΩ 或更大的外部上拉电阻。 TMDS1204 会等待 IN_CLK(如果是 HDMI 1.4 或 2.0)或 IN_D2(如果是 HDMI 2.1)上的信号。 如果检测到有效信号、TMDS1204 会将 SIGDET_OUT 驱动至低电平。  

    我知道您没有高阻抗差分或单端探头、但最好的方法是使用探头来物理探测 TMDS1204 输入和输出、并验证是否存在数据。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我通过 10k 上拉电阻器探测了 SIGDET_OUT、在 TMDS 中测试时及在 FRL 中测试时、它会变为低电平。
    但监控器在 FRL 模式下没有输出。

    此致、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irfan

    TX 设计是否与您在其他 e2e 主题中共享的设计相同? 如果是、请查看我对此的答复。

    您能否分享从连接器到 TMDS1204 的 RX 侧设计原理图?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    请查找从连接器到 TMDS1204 IC 的连接 RX 侧设计。
    e2e.ti.com/.../2063.DESIGN2.pdf

    此致、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irfan

    纵观 RX 端设计、

    1、RX 端设计采用相同的 ESD 保护二极管 MG2040MUTAG ,这将影响 HDMI 主链路的信号完整性。

    2 RX 侧设计还使用 TXS0104ERUT 在 5V 和 3.3V DDC 总线之间进行电平转换。 但在 TXS0104ERUT 方框图中、您可以看到它在 A 端口上有内部 10k 上拉电阻。 这可能会导致 TMDS1204 无法正确监测 DDC 总线、并始终卡在 HDMI1.4 模式下。

    谢谢

    David