This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSB81BA3E:1394 OHCP 主机控制器 GUI 用于测试

Guru**** 3006720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1631336/tsb81ba3e-1394-ohcp-host-controller-gui-for-test

部件号: TSB81BA3E

 

大家好、我被要求查看使用 TI 工具/驱动程序与 TI TSB81BA3EIPFP 3 端口 OHCI 芯片的旧位测试设备...

如下所示...

我想保持这个设备的安装程序,我找不到它下载在任何地方,我有它的 PC 版本 1.1 但如果有更新,我也想尝试那些.

image.png

您能帮帮吗?

 

非常感谢

 

马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    该器件现已停产、对旧工程文件的访问非常有限。 我将联系此器件的先前所有者以了解可以找到的内容。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    我们仍在为此进行深入研究、但我们没有太多的运气来找到安装文件。 我将在本周提供星期五提供的更详细的更新。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。