This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320UEVM:有关“启用最大值警告“时间的运行规格

Guru**** 2992410 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1632394/ucd90320uevm-regarding-the-operation-specifications-for-time-on-max-warn

器件型号: UCD90320UEVM
Thread 中讨论的其他器件: UCD90320

我们目前正在评估 UCD90320、并想问一个有关检测到故障时其断电(重新定序)行为的问题。

如果在上电序列期间检测到故障、器件会转换到断电序列。 然而、我们观察到、如果在此断电过程中、某个 AMONx 电源轨的电压没有充分降低、并且 A MAX 警告时间 被触发时、应该最后被置为无效的 EN 引脚会更早地被置为无效、并且重新时序运行会在断电序列仍在进行时开始。

在这种情况下、了解什么时候是正确的 MAX 警告时间 发生该情况时、UCD90320 会有效中断正在进行的断电序列、并作为其指定行为的一部分启动重新定序操作?

我们感谢您就此事项作出确认和提供指导。 提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这是 TON_MAX 故障、如果在 TON_MAX 上设置了故障响应、则 UCD 将根据响应执行。  

    在上电而不是断电期间会发生 TON MAX 故障。  

    此致

    颐和  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yihe-San、

    感谢您的答复。
    抱歉。

    我在信息中犯了一个错误。

    我将重新发送消息。

    我们目前正在评估 UCD90320、并想问一个有关检测到故障时其断电(重新定序)行为的问题。

    如果在上电序列期间检测到故障、器件会转换到断电序列。 但是、我们观察到、如果在此断电过程中、某个 AMONx 电源轨的电压没有充分降低、并且触发了“Time Off MAX Warn“、则最后应置为无效的 EN 引脚会更早地置为无效、并且重新定序操作会在断电序列仍在进行时开始。

    在这种情况下、了解当发生超时 MAX 警告时、UCD90320 会有效地中断正在进行的断电序列并作为其指定行为的一部分启动重新定序操作是否正确?

    我们感谢您就此事项作出确认和提供指导。 提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    NO TOFF MAX Warnign 不会触发 SHUTDOWN、因为它是警告并且不会影响系统。

    如果您不想提前开始重新采样、则可能需要增加重新采样之间的间隔

    此致

    颐和  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yihe-San、


    感谢您的答复。
    根据您的评论“无 TOFF MAX 警告不会触发关断、因为这仅是一个警告、不会影响系统“、我们将在实际器件上重新确认此行为。


    请注意、该时间出现的问题不会出现在重新时序启动时序时、因此我们将重新确认“No TOFF MAX WARNINNIN“的行为。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yihe-San、

    我已经确认了这种行为。

    当发生 TOFF 最大值警告时、即使并非所有电源轨都达到 POWER_GOOD_OFF、Re 序列也会在为 Re 序列配置的时间结束后启动。
    理解这种行为是设计造成的、是正确的吗?

    另一方面、根据“TOFF 最大值警告不会触发关断、因为这只是一个警告、不会影响系统“的说明、我的理解是 Re 序列计时器只有在所有电源轨达到 POWER_GOOD_OFF 后才会开始计数、Re 序列将在配置的时间过后开始计数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您的观察结果是正确的。 但是、您可以将 TOFF_MAX 延迟设置为 UNLIMITS、以便在不符合预期的情况下任何电源轨都不会触发 TOFF_MAX 警告。 明显的某种泄漏或缓慢放电会导致输出电压高于正常 VOUT 的 12.5%。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yihe-San、

    感谢您的答复。

    我现在了解 TOFF_MAX 延迟的工作原理。

    我现在将结束这一事项。