This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495:设计查询

Guru**** 2988520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1634321/lm61495-design-query

部件号: LM61495

我计划在其中一个设计中使用 LM61495RPHR IC。  
我要设置延迟以开启该 IC。 如果需要设置延迟、必须将前一个稳压器 PGOOD 提供给 LM61495RPHR IC 使能引脚、我可以给出这个值。 除此之外、如果需要任何电阻分压器电路将其添加到 LM61495RPHR 的使能引脚中、则必须安装此 IC。如果是、则必须安装什么电阻器值。 请提出建议。
此外、延迟时序也会值得一提。
image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    只要您提供的使能信号处于器件列出的 EN 绝对最大额定值范围内、就不需要电阻分压器网络。 提供的信号只需符合数据表表表 7.5 中的 VEN 规格。

    该器件的导通延迟为 0.82ms(典型值)、如数据表中的表 7.6 所示。

    谢谢您、

    Joshua Austria.