This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB925Q-Q1:如何计算器件带宽

Guru**** 2970000 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB925Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1634156/ds90ub925q-q1-how-to-calculate-device-bandwidth

器件型号: DS90UB925Q-Q1

您好:

我的客户想了解 DS90UB925Q-Q1 LVDS 线路带宽的使用计算方法

如果它们仅使用 17 位(数据线 0~16)+ 4 位 (GPIO) 并且 PCLK 为 80MHz、那么计算带宽是否正确、如下所示?

 * 80MHz * 21 位= 1.68Gbps

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JH、

    请使用以下公式:

    PCLK = Hres x Vres x FPS x 消隐
    带宽= PCLK x 35