This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:如何在配置后启用 PWRCTL

Guru**** 2998400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1620972/tusb4041i-how-to-enable-pwrctl-after-configuration

器件型号: TUSB4041I

您好:

上电后、PWRCTL 引脚被激活。 当我将寄存器 0x05 设置为值 0x04 时、输出将禁用。 如何重新激活 PWRCTL 引脚?

此致、

Manfred.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Manfred:

     如果您  通过 EEPROM 禁用了输出 、则会优先禁用该端口、除非从电路板上移除了 EEPROM。

       如果  通过 SMBus 禁用输出、则可以 通过 控制 GRST RESET 来重新激活 PWRCTL 引脚。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的快速响应。 实际上、复位未连接到 UC。 现在我使用了另一个具有不同行为的 PCB。 上电后、我将 0x8F 发送到地址 0x0B 以配置交换的 USB 线路。 当我现在发送第二个命令释放配置模式 (0x01 至地址 0xF8) 时、输出被禁用。 为什么使用此命令禁用输出?

    此致、

    Manfred.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否真的在电路板上交换了 DP/DM? 如果 您交换寄存器中的 DP/DM、但不交换板载设备、则 USB2 将不起作用。 您可以尝试其他寄存器。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian

    换用正常。 现在我弄清楚、在我的情况下、PWRCTRL_POL 必须是上拉电阻。 这意味着、在芯片上电后、USB 电源 (PWRCTL) 被禁用。 其他、如上所述。 连接到上游端口后、将开启该系统。 这意味着在复位后将其关闭。
    但我现在有一个更关键的问题。 有时它运行良好,第二天没有任何更改,它不会连接到上游端口。 GRSTz 上没有低电平脉冲、不重新加电、未更新配置将有所帮助。 但几个小时后重新供电会有所帮助。
    因此、我们现在将检查另一家制造商。

    此致、

    Manfred.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以检查更多电路板和器件吗?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    现在我弄清楚、USB_VBUS 并不总是稳定。 现在它主要在首次引导时运行。

    此致、

    Mannfred.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。

    此致

    Brian