This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1424:原理图检查

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1632868/thvd1424-schematic-check

器件型号: THVD1424

尊敬的团队:

您能帮助我们回顾一下 THVD1424RGTR 电路设计是否有任何问题吗? 感谢您的支持并向您学习。

GW-8476LTE_RS485-0402.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    以下是我对此原理图的注释:

    • 仔细检查 NC(无连接)电阻器。
      • TERM_TX 当前处于悬空状态、没有 0 欧姆电阻器。 这没关系、因为默认情况下将禁用 TX 终端。  
      • Z/Y 总线引脚也未连接。 这意味着只有 A 和 B 接收器引脚将在全双工模式下工作。  
    • H/F 引脚被拉高、因此会启用半双工模式。  
    • 考虑在 R 引脚上添加一个上拉电阻器、因此它具有默认状态、同时 RXD 引脚在接收器被禁用时处于高阻抗状态。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    有了、感谢您的支持、电路修改已完成、如下所示、tks。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    看起来不错。 他们纠正了我所指出的一切。  

    此致、

    Ethan