This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:Sch review

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1630742/xio2001-sch-review

部件号: XIO2001

亲爱的

 你能帮助评论 SCH 吗,谢谢!

PCIe 连接至 PCIv100-20260327.pdf 

这五个 GPIO 未连接到 CPU、是否有任何影响?

mmexport1774592247715.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我可以帮助完成原理图审阅。 我会尽快回复您的意见。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     如果不使用、CLKRUN_EN、EXT_ARB_EN 和 GPIO4 引脚需要外部下拉电阻器。 如果没有使用、其余的 GPIO 引脚可以保持悬空。

    此致、

    GREG