This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1426:如何使用自动方向功能

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1426, THVD1406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1633869/thvd1426-how-to-use-automatic-direction-function

器件型号: THVD1426
主题: THVD1406 中讨论的其他器件

您好的团队、  

我的客户希望在 DOBOT 中使用 THVD1426。

现在他们没有足够的 GPIO 来控制 Ren、所以他们计划使用自动直接功能。

数据表表示用户需要将 REN 和 SDN 连接到 HIGH、当 D 的状态发生变化时、即使 REN 为 HIGH、接收也会起作用。

image.png

但当 D 从 L 到 H 时、THVD1426 将保持 Z 8us、然后从总线接收信号。

客户不希望接收他们通过 D.发送的信号

客户如何通过 D.发送持续高电平信号  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    如需一般参考、请参阅我们的自动方向应用手册以了解最佳实践: https://www.ti.com/lit/an/slla574/slla574.pdf 

    请注意、节省 GPIO 引脚的另一种方法是在常规 RS RS-485 半双工收发器上将 DE 和 RE 使能引脚连接在一起。 这样、只需一个 GPIO 引脚即可打开驱动器/接收器。 但是、如果他们不想使用任何 GPIO 引脚来控制驱动器/接收器、THVD1426 是合适的器件。  

    [报价 userid=“507745" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1633869/thvd1426-how-to-use-automatic-direction-function ]但当 D 从 L 到 H 时、THVD1426 将保持 Z 并持续 8us、然后从总线接收信号。

    这不正确。 8us 用于 THVD1406、其数据速率最大为 500Kbps THVD1426 时间为 0.8us、因为它应在~12Mbps 的数据速率下使用。  

    客户不希望收到他们通过 D.
    发送的信号。

    这是不可能改变的。 当驱动器发送数据时、接收器将保持启用状态。 我们没有另一个能够实现这一点的收发器。  

    关于客户如何通过 D 发送继续高电平高电平信号 。

    如果 D 输入为高电平的时间超过 t_device-auto-dir、那么驱动器将处于高阻抗状态。 同样、由于自动方向功能的性质、这是不可更改的。 否则、收发器将不知道何时切换模式。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sempsrott、

    明白。

    您可以帮助查看下面的原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    A 和 B 引脚的上拉/下拉方向错误。 A 引脚应拉高、B 引脚应拉低。  

    它们还需要检查其他节点如何实现失效防护电阻器(即总线上拉/下拉电阻器)。 如果有多个具有失效防护电阻器的节点、则这些电阻器有效地并联、这会影响 THVD1426 驱动总线的方式。 此外、仔细检查是否需要 120 Ω 端接。 如果在 RS RS-485 总线上的其他位置实现、则此处可能不需要。

    此致、

    Ethan