This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1400:总线输入电流

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1633923/thvd1400-bus-input-current

器件型号: THVD1400

您好、我感兴趣地在具有多个模块的系统中使用 THVD1400。应用有点特定、当不使用收发器时、需要非常低的总线输入电流。

数据表指定了 驱动器被禁用时的最大总线输入电流、作为 100µA。

grafik.png

这些数字与输入电压为 12V 时的情况有关。 在我的用例中、封闭系统内有多个收发器由 3.3V 电源供电。 因此、根据设计、输入电压被限制在低得多的水平。

此外、仅在未使用收发器(禁用驱动器和接收器)的情况下才需要低总线输入电流。 我假设数据表中的数字显示了启用接收器的情况。

在以下情况下是否可以获得我的用例的最大总线输入电流:

  • 驱动器被禁用、
  • 接收器已禁用、和
  • 总线输入电压< 3.3V

 提前感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这些数字与输入电压为 12V 时的情况有关。 在我的用例中、封闭系统内有多个收发器由 3.3V 电源供电。 因此、根据设计、输入电压被限制在低得多的电平。[/报价]

    该规格中的 12V 电压不假设收发器使用 12V Vcc、它假设收发器在 5V 电压下工作、存在 7V GND 偏移。  您仍然可以对 3.3V 系统应用相同的逻辑、发生 9V 的 GND 偏移、驱动到 3.3V 电源轨可能会产生 12.3V 信号、作为最坏的情况。 当电缆距离较长且两个节点之间的两个 GND 电位不同时、通常会发生 GND 偏移。  

    也就是说、无论 Vcc 以及是禁用还是启用、接收器电路都是相同的。  

    因此、您可以通过取 VI (12V) 和偏置电流 (100uA) 来估算输入阻抗、从而获得输入电阻(12V/100uA = 120k Ω)。  

    该电阻在整个电压范围内应该是平坦的、因此在 3.3V 时、最坏情况下的电流将为 27.5uA。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    如果接收器被\RE 引脚禁用、这是否会有所不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从总线负载的角度来看、没有 当 RE#被禁用时、120k Ω 阻抗仍然存在。  

    从电源电流 (ICC) 的角度来看、 由于数字接收器块被禁用、这将降低电源电流。  

    - Bobby