This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:测试模式 1 下具有 3.3VIO 和 5V 电源的 TCAN4550

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1634499/tcan4550-tcan4550-with-3-3vio-and-5v-supply-in-test-mode-1

器件型号: TCAN4550

在阅读数据表、以及在带有外部收发器的 SPI 和 M_CAN 内核测试模式下使用 TCAN4550 时、Vsup 上的 5VDC 不允许器件参与 SPI 和 CAN 通信。 这是正确的假设吗?

谢谢、

Bob M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob:

    是的、正确。  TCAN4550 的建议 VSUP 电源电压范围为 6V 至 24V。  当 VSUP 降至 6V 以下时、器件可能会进入欠压保护状态。  无论您是在测试模式下使用外部器件、还是使用内部收发器、都是如此、因为内部 5V LDO 始终处于活动状态、并需要 VSUP 足够大、以便提供必要的余量电压、以便能够产生 5V 稳压输出。  然后、该 5V LDO 输出通过为数字内核供电的另一个内部 LDO 进一步降压至 1.5V。

    此致、

    Jonathan