This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1EVM:下载工具:(ALP—Analog LaunchPad Framework 实用程序)问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1EVM, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1633678/ds90ub954-q1evm-download-the-tool-alp-analog-launchpad-framework-utility-issue

器件型号: DS90UB954-Q1EVM
主题中讨论的其他器件: ALP

尊敬的 TI 支持团队:

现在、我正在处理一个摄像头板设计项目、并使用 DS90UB954-Q1EVM 评估套件进行开发和测试。

如需 PCB 布局参考、我们建议为 DS90UB954-Q1EVM 电路板申请以下设计文件:

Altium 设计文件(PCB 源文件/布局文件)

ALP—Analog LaunchPad Framework Utility、关于此工具、我无法下载。

请将文件发送到此邮件地址:  shawn_liu@szcreate-o.com  

感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shawn、  

    ALP 工具可在以下位置找到: https://www.ti.com/tool/ALP

    请下载 ALP 软件以及 ALP 配置文件更新程序。 该应用程序基于 Windows、需要通过 USB 端口与 EVM 连接。  

    如果我们能够提供 EVM 的直接设计文件、我需要与团队保持一致。  

    此致、

    Zoe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Zoe Bison、

    感谢您的回复! 我尝试下载它,但它失败了。

    拒绝信息如下所示:

    Shawn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shawn、  

    我建议联系 您当地的 TI 销售代表、了解如何下载 Analog LaunchPAD。  由于导出规则、下载请求可能已被拒绝。  

    此致、

    Zoe