This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869EVM:设置 100Mbps 时出现问题

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1634068/dp83869evm-issue-with-setting-up-100mbps

器件型号: DP83869EVM

您好、

配置 LED[2:0]= 000 且 OP_MODE[2:0]= 100 并连接了 AM62b-P1 电路板。

硬件连接如下所示-  
PC>UMC-GA1F1T>DP83869EVM-P1 板。

在这种情况下、LED0 和 1 亮起、LED2 闪烁。 它运行得很好;我能够 ping 通电路板、但当我连接 BeagleBone Industrial 时、只有 LED2 会闪烁 5-10 秒、然后熄灭。

我认为 BeagleBone 可能需要 100Mbps、因此我设置了 OP_MODE[2:0]= 101:LED0 亮起 3-5 秒并熄灭、LED1 熄灭、LED2 闪烁 10 秒、然后熄灭。

它根本无法连接到 BeagleBone。 您能帮我解决这个问题吗?

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 FNU:  

    在 EVM 上、默认情况下启用链路中断直通、这可能会导致链路中断。 您可以将 1ech 寄存器的第 3 位设置为低电平、以禁用链路中断直通。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 FNU:  

    您是否在 USB2MDIO 上启用了扩展寄存器? 如果是、您可以直接写入 01EC。 这实际上可以通过引脚搭接来实现。 有一个链路中断跳线、您可以更改。 我还刚刚意识到、信号检测引脚默认为启用状态、因此您必须禁用该引脚。 请将 C10h 寄存器的位 9 写入高电平以禁用信号检测引脚。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    那么、我已经连接了 Link_Loss 跳线引脚、也连接了  
    寄存器 01EC 为:1FF5
    寄存器 0C10 为:0200

    我看到只有 LED0 亮起、LED1&2 熄灭

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 FNU:  

    它看起来铜缆链路接通、但光纤链路没有接通。  
    BeagleBone Industrial 是否以铜缆或光纤的形式连接? 如果是铜缆、这将是光纤链路器件的问题、因此 BeagleBone Industrial 不应导致这种问题。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已通过 SFP 1G (1000M) 将 BeagleBone (100Mbps) 连接到铜缆和光纤到 PC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 FNU、光纤到 PC 也必须是 100 米。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    我想使用 DP83869EVM 电路板具有光纤 (1000M — 固定)并在铜侧为 100m 或 1000M、是否可以按如下方式配置 EVM 板?

    谢谢您、

    此致、
    FNU Premsagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 FNU:

    您只能在此设备上进行 100M 或 1000M 介质转换。 此设备不支持 100 至 1000M 介质协版本。

    此致、

    j