This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT14:SN65LVDT14 布局不明确

Guru**** 2994640 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1634397/sn65lvdt14-sn65lvdt14-unclear-layout

器件型号: SN65LVDT14

image.png
我尝试使用 SN65LVDT14 来实现 LVDS 上的 SPI。 数据表显示了所附图像中芯片的布局、但未指定电阻器的网或值。 我想知道如何在设计中使用这些电阻器、以及它们的值 是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mostafa:

    这些电阻器作为下拉/上拉电阻器连接到器件的 D 和 R 引脚。 由于该器件已经具有开路检测功能(见下文)、因此该器件不需要这些功能即可正常工作。 但是、如果您仍想使用它们、10k Ω 应该可以解决这个问题、假设这些引脚与外部器件通信时 也使用高阻抗输入和推挽输出。  

    此致、

    马特