This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSWDC155EVM:ADC3683EVM 和 TSWDC155EVM 连续捕获

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3683EVM, TSWDC155EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1628497/tswdc155evm-adc3683evm-and-tswdc155evm-continuous-capture

器件型号: TSWDC155EVM
主题中讨论的其他器件: ADC3683EVM、

尊敬的德克萨斯:  

我有一个需要从传感器对数据进行采样的项目。 我计划在相对较低的 5 至 10 Msamples / s 频率下使用 AD3683  

我订购了两块电路板 ADC3683EVM 和 TSWDC155EVM、然后设法采集输入变化。  

但是、我想大致测试传感器和 ADC 之间的接口、以查看是否有注入噪声会降低整个系统的性能。  

为此、我想执行几个小时的连续测量并检索数据。  

1-是否可以通过现有固件/软件执行类似的操作?  

2-如果没有、是否可以提供 TSWDC155EVM 的现有原理图和固件以修改它并执行连续测量?  

此致

 

David Baudin  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    有人能给我一个关于这个请求的更新吗?  

    此致

    David Baudin