This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:DP83630 与 TMS570LC43x–将 RJ45 MagJack 替换为 AFBR-57E6APZ 光学模块

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-570LC43, DP83630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1633421/tms570lc4357-dp83630-with-tms570lc43x-replacing-rj45-magjack-with-afbr-57e6apz-optical-module

器件型号: TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL2-570LC43、 DP83630

尊敬的 TI 团队:

我使用具有板载 DP83630 PHY 的 LAUNCHXL2-570LC43/TMS570LC43x 板。

我想将 RJ45 MagJack (J11) 接口替换为用于光纤以太网通信的 Avago AFBR-57E6APZ 光纤收发器模块。

在初始测试中、我从 J11 获取 PHY 侧信号 TD+、TD−、RD+、RD−、并将其连接到 Avago 模块。

请确认:

- DP83630 是否与该光学模块兼容?
- RJ45 部分可以被绕过或替换为这种光纤接口吗?
-是否有任何参考原理图/建议的耦合和端接网络此连接?

请告诉我这种方法是否有效。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asheeq:

    从我们的角度来看,我们从未实际实施过这项工作

    但是、类似的 PHY 似乎用于光纤并成功、请参阅以下主题来了解相同内容:

    (+) DP83640 — 接口论坛-接口 — TI E2E 支持论坛

    此外、我们有内部 AI、从中我们得到了一些很好的建议、您也可以参考它们:

    兼容性评估

    • 是的、DP83630 PHY 可以与 Avago 光纤模块搭配使用 具有适当的接口。 DP83630 具有标准差分发送/接收接口、该接口经过调整后可与光纤收发器配合使用。

    • 可以绕过 RJ45 部分 因为您直接连接到 PHY 侧差分信号 (TD+/-、RD+/-)。

    重要的实现注意事项

    1. 信号电平自适应:

      • DP83630 PHY 使用为双绞线以太网设计的电压电平
      • Avago AFBR-57E6APZ 要求光传输具有特定的信号电平
      • 您将需要适当的交流耦合和端接
    2. 耦合网络要求:

      • 交流耦合电容器:使用与每条差分信号线串联的 100nF 电容器
      • 端接电阻器:在接收器侧的每个差分对上添加 100Ω 电阻器
      • 偏置网络: Avago 模块可能需要偏置电阻器来建立正确的直流工作点
    3. PHY 配置:

      • 将 DP83630 配置为标准 MII/RMII 操作
      • 禁用依赖于铜缆特定信令的自动协商功能

    推荐的连接方法:

    DP83630 PHY         AFBR-57E6APZ
    ----- -----
    TD+--- ||----- 100nF----- →TX+
    TD----- ||----- 100nF----- →TX-
    (TX+/TX-之间的 100Ω)
    Rd+←Ω----- ||----- 100nF----- RX+
    Rd-←Ω---- ||----- 100nF----- RX:
    (RX+/RX-之间的 100Ω)
    --
    此致、
    Jagadish。