This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH948-Q1:DS90UH948TNKDRQ1 电源引脚的最小/最大电容要求是什么?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1633773/ds90uh948-q1-what-s-the-min-max-capacitance-requirement-for-ds90uh948tnkdrq1-power-pins

器件型号: DS90UH948-Q1

您好:

DS90UH948TNKDRQ1 数据表显示了用于 VDD33 和 VDD12 的电容器、它是标称值、所需的最小值和最大值 价值?

它需要考虑 WCCA 期间的直流偏置和温度降额。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、平江、

    我们建议所有电容器都具有 X7R 电介质、+/–10%容差、至少 3 倍的电压容差(更佳)、低 ESR 和汽车认证。  
    我们没有明确规定最小值或最大值的规格 所需的有效电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的推荐!