This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB904Q-Q1:DS90UB904Q 接收器交错输出:是否为用户可配置

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1633149/ds90ub904q-q1-ds90ub904q-receiver-staggered-output-is-it-user-configurable

器件型号: DS90UB904Q-Q1

TI 团队大家好、

我们在显示模式下使用 DS90UB9903Q / DS90UB9904Q。

数据表提到“DES 接收器交错输出“、作为 DS90UB904Q 上的一项 EMI 降低特性、  
但我们无法通过公共文档确定此函数是固定的还是用户可配置的。

请您澄清一下:
1.接收器交错输出用户是否可配置(启用/禁用)?
2.如果是,哪个寄存器/位控制它?
3.默认设置是什么?
4.是否也可以配置错开量(正时分布/错开宽度)?
5.此功能在显示模式下是否激活?

我们的应用中未使用 BIST 模式。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的留言。 由于假期、我们的团队目前已离职。 当我们返回星期一、2026年4月6日 时、我们将回复您的申请。 感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kunitaka、

    [quote userid=“693091" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1633149/ds90ub904q-q1-ds90ub904q-receiver-staggered-output-is-it-user-configurable 接收器交错输出是否由用户配置(启用/禁用)?
    2.如果是,哪个寄存器/位控制它?
    3.默认设置是什么?
    4.是否也可以配置错开量(正时分布/错开宽度)?
    5.此功能在显示模式下是否处于活动状态?

    是、默认情况下会启用接收器交错输出、没有指示禁用此功能的寄存器。 如您提到的、此功能是通过禁用一次切换多个输出来降低系统内的 EMI。

    虽然该寄存器无法配置为更改脉冲之间的时序展频或错开宽度、但可以改为配置 DES 展频时钟。 我不确定这是否适用于该问题、但可以在寄存器 0x02[3:0]中配置 SSCG:

    此功能应始终处于活动状态。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    尊敬的 Miguel:

    非常感谢您的详细解释。 它清楚地解决了我的所有问题、我感谢你的支持。

    我目前没有任何其他问题、因此请随时关闭此主题。

    此致、
    Kunitaka