This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720S-Q1:DP83TG720SWRHATQ1 无法通过 ping 测试

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TG720S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1630936/dp83tg720s-q1-dp83tg720swrhatq1-cannot-pass-ping-test

器件型号: DP83TG720S-Q1

您好:

客户使用 DP83TG720SWRHATQ1 元件。 测试开始时、网络未被识别、指示灯未亮起。 将核心板(与芯片通信)设置为主模式后、客户可以识别网络端口、网络端口指示灯亮起、但无法通过 Ping 测试。 附件中显示了原理图。 请帮助分析原因。 谢谢。

04 ETH.PDF 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    客户配置 PHY 时、是否遵循 DP83TG720S-Q1 开放联盟应用手册中详细说明的主模式配置?

    客户可以识别网络端口、且网络端口指示灯亮起、但无法通过 Ping 测试。

    您在这里指的是 LED_0 吗?

    如果链路接通但客户无法 ping、是否可以读回寄存器 0x639-0x63E?  这些是数据包和错误计数器寄存器、可以帮助我们确定问题所在。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    可以通过硬件配置将 DP83TG720S-Q1 设置为主器件?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    是的、有一个主模式配置 (strap)。

    请注意、主模式配置涉及不由 strap 配置处理的配置。  我们建议将 Open Alliance 配置写入 PHY。

    谢谢、

    Drew