This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:设计查询

Guru**** 2964200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1633993/txs0102-design-inquiry

器件型号: TXS0102

尊敬的团队:

我原计划使用 2 通道电平转换器 TXS0102DCUR 将 UART 信号从 3.3V 转换为 1.8V。

我在其他项目中使用了相同的电平转换器作为 UART、感觉不错。

是否将 TXS0x 用于 UART 信号会导致信号出现任何问题。  

我可以为 UART 信号继续使用这个电平转换器吗?

 

此致、

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    我原计划使用 2 通道电平转换器 TXS0102DCUR 将 UART 信号从 3.3V 转换为 1.8V。

    我在其他项目中使用了相同的电平转换器作为 UART、感觉不错。

    是否将 TXS0x 用于 UART 信号会导致信号出现任何问题。  

    1.我可以为 UART 信号继续使用这个电平转换器吗?

    2.我可以将 TXS0x 系列用于开漏/复位信号吗?

     

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    这里不用担心。 有关该器件的其他设计注意事项、请参阅 www.ti.com/.../spradj3.pdf = 1775598643753&ref_url=https ps%253A%252F252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTXS0102。  

    此致、

    插孔