This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:设计查询

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1634028/txs0108e-design-inquiry

器件型号: TXS0108E

尊敬的团队:

对于电平转换器 TXS0108EPWR 和 TXS0104EPWR、对于未使用的通道、可以将其保持悬空或需要任何端接。

 

此致、

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    未使用的 I/O 可以保持悬空、因为内部上拉电阻将使状态保持为逻辑高电平、但请注意、当禁用器件时、上拉电阻也会遵循该状态。 在此期间、如果需要同一网络名称的特定逻辑状态、则建议使用弱上拉(>40k Ω)。

    此致、

    插孔