This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD4411:THVD4411 关断引脚功能

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1634035/thvd4411-thvd4411-shutdown-pin-function

器件型号: THVD4411

您好:

我有兴趣使用 THVD441 RS RS-485 应用中的常见用例。 使该器件特别吸引人的一个特性是能够通过关断将其完全禁用 (SHDN) 引脚。

我想确认 SHDN 引脚生效时存在以下行为:

  1. 所有输出均被置于高阻抗状态。
  2. 当器件关断时、方向 (DIR) 引脚的状态对输出没有影响。

您能否确认这是预期行为? 在选择此元件之前、我希望确保其符合我的设计要求。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    是的、SHUTDOWN 引脚会禁用输出、使其处于高阻抗状态。 DIR 引脚不会改变影响。

    我们有一个该器件的评估模块: https://www.ti.com/tool/THVD4411EVM

    (如果这样更容易,也应该在 Digikey 或 Mouser 上)。 请随时修改它、看看它是否适合您的应用。

    - Bobby