This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD204:设计查询

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD204, TPD4E02B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1634029/esd204-design-inquiry

器件型号: ESD204
主题中讨论的其他器件: TPD4E02B04、

您好的团队、

我计划 使用 ESD ESD204DQAR 用于我的 USB 3.0 信号和 DP 接口。

对于 USB 3.0 接口、我是否可以使用在同一 IC 中连接 USB 信号的 RX 和 TX。 它是否会导致任何问题。

 

此致、

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:  

    是的、这没关系。 下面的展示了与 ESD204 采用相同封装的 TPD4E02B04 器件的示例。  

    此致、

    McKenzie