This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0324:ISL59602 是否可以替换为 LMH0324?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0324, LMH0318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1633614/lmh0324-can-isl59602-be-replaced-with-lmh0324

器件型号: LMH0324
主题中讨论的其他器件: LMH0318

大家好:

我的一个客户将 ISL59602 (Renesa) 用于其当前产品。

现在、他们有以下问题。
请你给我答复。

Q
他们正在寻找可以替换 ISL59602 的类似设备
因为很难获得该产品。
他们发现 TI 有一款相似的器件 LMH0324(采用交叉参考工具)。
ISL59602 是否可以替换为 LMH0324?
如果答案为否、是否有任何其他可以替换 ISL59602 的 TI 器件?

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya-San:

    ISL59602 是 100 Ω 驱动器、而 LMH0324 是 75 Ω 驱动器。  此外、这些器件的工作电压也不同。

    LMH0318 是更好的替代产品、但该器件仍需要对客户电路板进行设计更改。
    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 J

    非常感谢您的迅速答复。

    是的、他们可以重新设计原理图和 PCB 以用于 器件更换。

    它们使用 ISL59602  通过接收端的 300m 双绞线差分传输来校正信号衰减
    LMH0318 是否可用于类似用途?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya-San:  

    这将取决于双绞线电缆的损耗。  

    我们的器件可支持高达 30in 的 FR4 布线(–27.5dB 的损耗)。  

    我不确定客户电缆的损耗是多少、但如果其损耗低于此值、我们的设备应该能够支持。  

    此致、
    j