This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1208:有关 LMH1297 IBIS-AMI 模型的参数

Guru**** 2904210 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1632344/lmh1208-regarding-the-parameters-of-the-lmh1297-ibis-ami-model

部件号: LMH1208

我将对 LMH1208 进行 SI 分析、所用的 IBIS-AMI 模型则是 LMH1297 模型。 
我对 LMH1297 的 Tx 和 Rx AMI 参数有一些问题。
1) 将 Rx AMI 模型中的“EQ_LEVEL"参数“参数描述为设置器件寄存器 (Reg_0x03)。 这是否请参阅“LMH1228、LMH1208 编程指南“中所述的“IN0 手动 EQ Boost “? 如果是、我认为有 255 种可能的 EQ 增强设置、但为什么​​在 Rx AMI 模型中只能设置 0 至 55 的值?
2) Tx AMI 模型中的“DEM"参数“参数是否仅影响 LMH1208 OUT0 端子的输出波形? 调整 SDI_OUT1+端子的波形时、该参数是否不用于调整?

 
 
 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ozaki-san、

    1.此参数适用于 SDI_IN、而不是 IN0。 用户指南对此进行了介绍。 IN0 使用 0 至 15 个 EQ 电平。 遗憾的是、我们在仿真中并没有所有的 256 个 EQ 级别、我们应该提供 16 个 EQ 级别与寄存器设置 0x03 相对应的内容。 似乎表丢失了。 我将研究此问题并在下周回复您星期一、因为我将在本周剩余时间外出、美国办事处在星期五上关闭。  

    2、DEM 参数用于 OUT0 端子。 这用于 TX 信号的去加重。  

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、J-San、

    感谢您的详细答复。

    1) 如果 Rx AMI 模型的“EQ_Level"参数“参数设置为介于 0 和 15 之间的 EQ 级别、它是否会用作 IN0±端子的 PCB EQ? 请提供一个表格。

    2) Tx AMI 模型中的“DEM"参数“参数是否用于 SDI_OUT 端子、即 CableDriver? 我认为“DEM0"用于“用于 OUT0±端子、即 FR4 驱动器。

    3) 如果 2) 正确、“DEM"是否“是否参阅 SDI_OUT1/2 的预加重设置(寄存器 0x62[6:5]、0x69[6:5])?

    4) LMH1208 没有 CDR、因此将 AMI 模型中的 EQ_Bypass 设置为 0 是正确的吗?

    此致、
    Ozaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ozaki-san、  

    1) 如果 Rx AMI 模型的“EQ_Level"参数“参数设置为 0 到 15 之间的 EQ 级别、它是否会用作 IN0±终端的 PCB EQ? 请提供一个表格。

    是的、您的理解是正确的。 我将提供有关星期一 US Time 的表格。 请给我一些时间来查找此表。  


    2) Tx AMI 模型中的“DEM"参数“参数不是专门用于 SDI_OUT 终端(即用于 CableDriver)的参数吗? 我认为“DEM0"用于“用于 OUT0±端子、即用于 FR4 驱动器。

    我为这个混乱而道歉。 您是对的。  

    [引述 userid=“571478" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1632344/lmh1208-regarding-the-parameters-of-the-lmh1297-ibis-ami-model/6294471

    3) 如果 2) 正确、“DEM"是否“是否参阅 SDI_OUT1/2 的预加重设置(寄存器 0x62[6:5]、0x69[6:5])?

    [/报价]

    是的、正确。  

    4) 由于 LMH1208 没有 CDR、因此将 AMI 模型中的 EQ_Bypass 设置为 0 是正确的吗?

    是的、正确。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、J-San、

    感谢您的答复。 我明白。

    我将在星期一上等待您。

    此致、
    Ozaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ozaki-san、

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。 我将在星期一上回复您。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ozaki-san、  

    很抱歉耽误你的时间。 我正在 内部研究这个问题、但这需要一些时间  
    我会尽快给你一个更新。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ozaki-san、  

    感谢您的耐心。  

    我能够获得以下有关 EQ 相应值的信息。  
    以下是相关值:
    EQ 0 = 0x00
    EQ 1 = 0x40
     EQ 2 = 0x80
    EQ 3 = 0x50
    EQ 4 = 0xC0
    EQ 5 = 0x90
    EQ 6 = 0x54
    EQ 7 = 0xA0
    EQ 8 = 0xB0
    EQ 9 = 0x95
    EQ 10 = 0x69
    EQ 11 = 0xD5
    EQ 12 = 0x99
    EQ 13 = 0xA5
    EQ 14 = 0xE6
    EQ 15 = 0xF9

    此致、

    j