This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041EVM:TUSB8041 集线器设计

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB8041EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1633727/tusb8041evm-tusb8041-hub-design

器件型号: TUSB8041EVM
主题中讨论的其他器件: TUSB8041、

您好、

我们在我们的设计中提及 TUSB8041 USB 3.0 集线器、并查看了 TUSB8041EVM 以供参考。我们注意到 EVM 设计中使用了 EEPROM。 您能否确认 EEPROM 是否是操作必需的、或者集线器在没有 EEPROM 的情况下能否正常工作?此外、EVM 中使用的 EEPROM 器件 (AT24C04A-10PI-1.8) 似乎已过时。 您能否建议使用合适的替代元件?

此致、

Fhamitha M  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Fhamitha :  

      TUSB8041 可在默认配置下工作、无需外部 EEPROM。 仅当您计划更改集线器配置时、才需要 EEPROM。

    好极了

    Brian