This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E05U06:封装

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1633459/tpd4e05u06-package

器件型号: TPD4E05U06

TPD4E05U06 封装包括 USON (DQA) 10、但应该使用哪种:DQA0010A 或 DQA0010B?

请告诉我如何检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:石川山  

    两个软件包的工作方式相同。 唯一的区别是 DQA0010B 连接了 GND 引脚、而 DQA0010A 没有连接。  

    此致、

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我有一个后续问题。

    “DQA0010A"和“和“DQA0010B"在“在“示例电路板布局布线“和“示例模板设计“方面存在差异。

    我应该使用哪一个?

    我是否可以假设使用“示例电路板布局布线“和“示例模板设计“同时适用于“DQA0010A"和“和“DQA0010B"?“?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:石川山  

    是的、它们应该可以互换。 这是两者之间兼容性的图像。  

    此致、

    McKenzie