This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:TCA9803

Guru**** 2923490 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1633250/tca9803-tca9803

部件号: TCA9803

您好、

您能分享该器件的功率耗散值吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silvas、

    今天是 TI 假日、请留出一些时间进行回复。  

    谢谢、
    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silvas、

    该缓冲器的功率耗散将由 A 侧使用的上拉电阻器以及 VCCA 和 VCCB 使用的电压决定、我们是否有这个信息?  

    当缓冲器不断将逻辑低电平从 B 侧驱动到 A 侧时、最坏情况下的功率耗散。 这不是该器件的正常用途、因为这在大多数时间会缓冲 I2C 信号。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    感谢您的答复。

    我们使用 VCCA 作为 1.8V 逻辑、VCCB 作为该缓冲器的 3.3V 逻辑。 在 A 侧、我们使用 4.7k Ω 的上拉电阻。

    考虑此器件 TCA9803 的功率耗散、最坏情况是什么? 请更新我们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silvas、

    最坏情况下的功耗是 SDAA = SCLA =低电平时。 开漏驱动器(来自目标或 MCU)将会产生一些功耗、从而从 A 侧的上拉电阻中吸收电流。 但是、这不会将缓冲器的功耗因素考虑在内。  

    我假设缓冲器的 B 侧没有上拉电阻器、因为这是仅依靠内部电流源正确使用缓冲器的方式、TCA9803 的典型 3.3mA 上拉电流为内部电流源。  

    大部分电流将通过 ICCB 电源提供。 有一些来自 ICCA 的电流。  

    Ptotal =(ICCA)(1.8V)+(ICCB)(3.3V)=~(7.9mA)(3.3V)= 26.07mW 。  

    如果 A 侧保持低电平、这是直流状态。 在实践中、对于每个 I2C 事务、I2C 将仅在短时间(微秒)内运行逻辑低电平。 设备驱动低电压的次数越多、加班耗电量就越高。  

    在空闲状态下、当两侧都为高电平时、静态电源电流会下降。 功率耗散可以低得多:  

    Ptotal (idle)=(1.8V x 8uA)+(3.3V x 90uA)= 0.0144mW + 0.297mW = 0.3114mW

    此致、

    Tyler