This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65ELT21:SN65ELT21D 结温

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1633593/sn65elt21-sn65elt21d-junction-temperature

器件型号: SN65ELT21

您好:

SN65ELT21D 的最高结温是多少?

谢谢您、

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    这可以使用 以下公式使用耗散额定值表计算得出:TJ = TA +(theta-JA*power)。 如果我们使用低 K 值、这将提供 125°C 的温度。  

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速答复、Matt!