This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:上电时、可能存在屏幕闪烁和黑屏现象

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1632969/ds90ub947-q1-when-powered-on-there-may-be-screen-flickering-and-black-screen-phenomenon

器件型号: DS90UB947-Q1

上电时、可能存在屏幕闪烁和黑屏现象。 有关详细信息、请参阅附件。
以下是故障排除过程:
1.屏幕模糊时,我们在 948 芯片所在的显示屏上执行 ABA 交换,发现模糊现象总是跟随 947 芯片所在的主机
2.现在确认仅重置 DS90UB947TRGCRQ1 就可以恢复它、这表明 DS90UB947TRGCRQ1 在内部工作异常
目前、PDB 时间有 200ms 的延迟、这可以降低屏幕老化的可能性。 但是、仍有大约 1/600 个实例无法解决。

主要困难在于客户如何确定 OLDI 数据是否具有正常值

 yaxon DS90UB947TRGCRQ1 issue.xlsx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的留言。 由于假期、我们的团队目前已离职。 当我们返回星期一、2026年4月6日 时、我们将回复您的申请。 感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    感谢您提供有关该问题的初始信息。 如果复位使系统恢复到正常配置、另一种可能性是 UB947 初始化的配置缺失。

    数据表中列出了建议的上电后写入序列。 这些操作涉及使用间接寄存器 0x40-0x42 来复位 OLDI PLL。 在附加的 947 寄存器转储中、我看不到这些寄存器写入已完成。 您有 947 初始化脚本吗?

    此致、

    插孔