This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869HM 在介质转换应用中不进行开关

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1634656/dp83869hm-dp83869hm-not-switching-in-100m-1000m-in-media-conversion-application

器件型号: DP83869HM
主题: DP83869 中讨论的其他器件

尊敬的先生:

我们使用 DP83869 进行铜缆到光纤的介质转换。  

根据我们的应用、我们希望将铜缆 100M 模式切换到 1G 模式。 为此、根据之前与 TI 的讨论、我们使用 JTAG_TDO/GPIO_1(引脚 22)  

根据附加的原理图、当 JTAG_TDO/GPIO_1(引脚 22)连接到选择开关时

我们的要求:开关高时 、应该实现 100M 运行;开关低时、应该实现 1G 运行。

我们的奇怪的观察:每当我们直接从开关(引脚 1)OPMODE_0_BUF & OPMODE0(引脚 22 : JTAG_TDO )连接电线,然后它正常工作

但是、当缓冲器放置在 OPMODE_0_BUF 和 OPMODE0 信号之间(根据原理图)时、我们的系统仅处于 100M 模式。 即使在切换开关后也不会切换到 1G 模式。

如何解决该问题?

请支持我们

此致

Guru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请查找随附的原理图

    .e2e.ti.com/.../PDF_2D00_EPCB_2D00_2726_2D00_F_2D00_03_5F00_texas.pdf

    此致

    Guru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guru:

    PHY 复位时、您可以测量 JTAG_TDO 引脚处的电压吗? 只要电压在指定范围内、您就应该会看到运行模式发生变化:  

    要进行确认、您在正确更改模式时将 PHY 置于硬件复位状态? 除非发生下电上电或复位、否则 PHY 不会对搭接引脚重新采样。

    此致、

    Shane  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    根据原理图、 如果我们使用外部导线短接 U48 引脚 17 — 引脚 3、则会在 100M/1G 模式之间进行切换、而无需任何下电上电(我们通过 SW3 引脚 1 和 8 进行切换)

    导线时、只有缓冲器不会切换

    此致

    Guru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guru:

    您描述的行为表明缓冲器干扰了 OPMODE[0]的配置 (strap) 锁存器。 检查这一点的最直接方法是测量 JTAG_TDO 引脚的电压值以查看是否符合预期。

    可执行的另一项检查是读取配置 (strap) 锁存寄存器 (0x006E[11:9])。 在工作案例和非工作案例中、您在此寄存器中看到了什么值?  

    在 100M/1G 模式之间进行切换时无需任何下电上电(我们通过 SW3 引脚 1 和 8 进行切换)

    您是否希望在不进行任何下电上电或 PHY 复位的情况下实现切换速度? 如果要更改搭接模式、应该需要重置才能重新读取搭接。

    此致、

    Shane