This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:DP83867E SGMII 通信

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1635003/dp83867e-dp83867e-sgmii-communication

器件型号: DP83867E

我们的团队使用评估板 DP83867E SGMII EVM、通过 SGMII 模式与 DUT 进行通信不成功。

第一次尝试是通过搭接电阻器使用评估板默认配置、但在深入研究 DUT 需求后、我们已根据如下所示更改了搭接电阻器配置:

 

 

EV 电路板

测量输出

RX_D0

模式 1(Rhi =开路、Rlo =开路)

PHY_ADD1=0、PHY_ADD0=0

RX_D2

模式 1(Rhi =开路、Rlo =开路)

PHY_ADD3=0、PHY_ADD2=0

LED_0

模式 2 (R6 = 11K、R8 = 2.49k)  

镜像启用= 0、SGMII ENABLE = 1

LED_1

模式 1(R12=开路、R13 =开路)

ANEG_SEL = 0、RGMII 时钟[TX2]= 0

LED_2

模式 1(R20=开路、R22 =开路)

RGMII 时钟[TX1]= 0、RGMII 时钟[TX0]= 0

RX_CTL

模式 4 (R7 = 2.49k 和 R9 =开路)

自动协商禁用= 1

 

我们的 DUT 需要禁用 SGMII 模式和自动协商。

 

作为并行路径、该团队还尝试通过 MDIO 引脚进行通信、以确认配置 (strap) 电阻器配置和/或通过寄存器进行配置。

 

问题

  1. 根据数据表 DP83867E/IS/CS 01/2025 中的表 7-10、“禁用自动协商后、通过写入该位可以选择端口双工功能。“ 如果是、是否有办法通过搭接电阻器进行配置、那么这是器件的哪个引脚? 如果不执行任何操作、默认的双工模式是什么?
  2. 我们是否需要考虑 DUT 上需要更改 RX_D0-RX_D2 以实现正确的 SGMII 模式?
  3. 最初,该团队有两块处于环回模式的评估板,通过 SGMII 与默认配置相互通信,但在更改配置(在两个评估板上)以匹配上表后,我们不再能够在环回模式下与第二个评估板进行通信。 对为什么会这样做有任何想法、并提供故障排除建议?
  4. TX 信号的驱动强度是多少?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betsabeth:  

    我们的 SGMII EVM 开箱即用。


    ]根据数据表 DP83867E/IS/CS 01/2025 中的表 7-10、“禁用自动协商后、通过写入该位可以选择端口双工功能。“ 如果是、是否有办法通过搭接电阻器进行配置、那么这是器件的哪个引脚? 如果不执行任何操作、默认的双工模式是什么?

    否、该器件没有用于配置特定固定速度的搭接引脚。 默认双工应为 1G 全双工。  



    我们是否需要考虑 DUT 上是否需要更改 RX_D0-RX_D2 以实现正确的 SGMII 模式?

    EVM 上。  


    最初、该团队有两个环回模式的评估板、通过 SGMII 与默认配置相互通信、但在更改配置(在两个评估板上)后、为了与上表匹配、我们不再能够在环回模式下与第二个评估板进行通信。 对为什么会这样做有任何想法、以及故障排除建议?

    我认为这可能是 SGMII 自动协商导致的。 您可以禁用 SGMII 自动协商、因此它遵循使用寄存器 0x14[7]的 MDI 链路速度。 此外、您还可以使用寄存器 0x31[6:5]增加 SGMII 自动协商计时器。

    TX 信号的驱动强度是多少?

    而是 4mA。

    此致、
    j