This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1164-Q1:NC 引脚保持悬空或 GND

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1635242/tcan1164-q1-nc-pin-left-floating-or-gnd

器件型号: TCAN1164-Q1

大家好、对于该器件、我们看到布局示例使 NC 引脚(例如引脚 9)悬空。  

将其连接到 GND 是否存在任何风险? 这就是目前所做的。  

我们的建议是什么?

请回答这两个问题、谢谢

好极了
Khai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khai:

    引脚 9 用作需要额外共模偏置的较旧收发器上的分离引脚。 但是、现代收发器不再需要此功能。

    引脚 9 未在内部连接、因此不存在连接 GND 的问题。 不过、我们建议将其保持悬空。   

    此致、

    Ethan