This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9555:查询 TCA9555RGER 作为 PCA9555RGER 替代产品的电源稳定性

Guru**** 2962910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1633872/pca9555-inquiry-on-supply-stability-of-tca9555rger-as-replacement-for-pca9555rger

部件号: PCA9555

您好:

我们目前正在使用的产品 PCA9555RGER 但是、在我们的产品中、我们一直面临供应挑战、因此我们越来越难以通过官方分销商采购此器件。

我们理解这一点 TCA9555RGER 是 A 直接替换 PCA9555RGER 的替代方案、我们计划将其作为替代方案进行评估。 在继续之前、我们想问您是否可以分享您对以下内容的意见:

  • 是 TCA9555RGER 预计与 PCA9555RGER 相比、电源情况更稳定?
  • 是否存在与 TCA9555RGER 相关的已知或预期采购限制、分配风险或交货周期过长?
  • 一般而言、TI 如何评估该器件的电流和近期供应展望?
  • 是否有计划在不久的将来使其停产?

您的指导将帮助我们评估风险、并针对我们的产品规划和连续性做出明智的决策。

非常感谢您的支持。 我们期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们仍在研究这一点、不久将作出反应。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fatjona:

    是否存在与 TCA9555RGER 相关的已知或预期的采购限制、分配风险或长时间交货?

    我将在内部加倍检查这个问题。

    一般而言、TI 如何评估此器件的当前和近期供应展望?

    我无法具体评论我们的规划团队如何调整以适应需求的增加/减少、但我们的 TCA 系列器件比 PCA 更受欢迎、并且 TCA 具有更好的制造/装配流程。  

    是否有计划在不久的将来使其停产?

    适用于 PCA9555RGER 和 TCA9555RGER、编号  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fatjona:

    [quote userid=“450801" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1633872/pca9555-inquiry-on-supply-stability-of-tca9555rger-as-replacement-for-pca9555rger/6300640
    是否存在与 TCA9555RGER 相关的已知或预期采购限制、分配风险或交货周期过长?
    [/报价]

    此问题的更新内容是、截至今天、该器件没有主要的采购限制、分配风险或较长的交货周期。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    非常感谢您在这方面的帮助、非常感谢!

    祝您愉快!

    此致、

    Fatjona

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fatjona:

    很高兴我们能提供帮助!  

    祝您愉快!  

    此致、

    Tyler