This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1472-Q1:TCAN1472-Q1 应用案例

Guru**** 2953540 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1472-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1635180/tcan1472-q1-tcan1472-q1-application-case

器件型号: TCAN1472-Q1

尊敬的团队:

客户正在其工程中评估 TCAN1472-Q1、有以下问题:

  1. 对于 CAN 终端、建议在差模噪声中使用 C_SPLIT 吗?  image.png

2.对于共模噪声,我们使用数据速率为 5Mbps 的格式 c=1/(2*pi*f*r ),计算电容为 4.7nF。我们该如何选择 C_split ? 如果我们需要 5Mbps、建议使用电容吗?

3.我们可以在电缆末端和端接节点上添加分裂终端电路吗? 是否存在这方面的风险?

 

BRS。

Frank Cai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    1.和 2. 是、典型速度下的典型值为 4.7nF。 但是、对于更高的速度、1nF 至 4.7nF 可能就足够了(计算结果为 1/[2*PI*EMC*120 欧姆]为 0.53nF)、其中 4.7nF 被考虑为高速时(如果您存在更强的 2.5MHz 问题且信号完整性仍然可以接受) 。

    3.是的,这实际上是推荐的,谢谢。

    此致、

    Michael。