This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HGV:CAN SiC 搜索:与 TCAN1042HGV 引脚对引脚兼容并功能兼容

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042HGV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1635086/tcan1042hgv-can-sic-search-pin-to-pin-and-functional-compatible-with-tcan1042hgv

器件型号: TCAN1042HGV
主题中讨论的其他器件: TCAN1472H-Q1

您能推荐一款与我们目前的 CAN IC TCAN1042HGV 功能和引脚对引脚兼容的 CAN SiC 吗? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emerson、

    是的、TCAN1472H-Q1 在路线图上。  

    如果可行、请帮助分享业务用例、客户、数量、时间线等、 谢谢。

    此致、

    Michael。