This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK2501:应用程序问题。

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK2501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1631681/tlk2501-application-issue

部件号: TLK2501

尊敬的团队:

随附原理图和 PCB 板。 请帮助查看
此外、目前还有以下问题、请帮助回答:
1. TLK2501 在 2.5G 下以全帧速率运行 1080p 60Hz 时是否存在问题。
2.为 TLK2501 使用 150MHz 晶体振荡器是否存在问题。
3.在 3G 光学模块中使用 2.5G TLK2501 是否有问题。
4.对于 TLK2501 50R 外部元件、是否需要优化电路。
5、确认技术支持的力量和方法。
6.在 FPGA 端提供 TLK2501 的软件演示。

Sch_MAG-DMAL-V120260318_6-P06_FPGA_SERDES_2026-03-25 (2).png

PCB_MAG-DMAL-V1202603018_2026-03-25.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    我将在星期四结束时收到回复。

    此致、

    Charles  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    期待您的答复,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    我需要更多的时间来与我的团队核实。 我将在星期一结束时收到回复。 很抱歉耽误你的时间。

    此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    以下是我对原理图审阅的注释:  

    1. R482 不应为 0 欧姆。 对于 50 欧姆阻抗布线、建议 RREF 为 200 欧姆。   
    2. TLK2501 高速侧的偏置看起来可以。
    3. 请仔细检查您的 SFP 模块供应商建议的偏置电路。 通常、SFP 模块内置偏置和终端电阻。   
    [quote userid=“469122" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1631681/tlk2501-application-issue TLK2501 在 2.5G 的全帧速率下运行 1080p 60Hz 是否存在问题。
    [/报价]

    我不熟悉 1080p 60Hz 全帧的原始数据速率。 由于串行接口侧采用 8b/10b 编码、因此 TLK2501 的最大原始数据速率为 2Gbps。 此外、请确保已配置为驱动  TX_EN/TX_ER 以在初始链路建立时发送空闲信号。  

    [quote userid=“469122" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1631681/tlk2501-application-issue 为 TLK2501 使用 150MHz 晶体振荡器是否存在问题。
    [/报价]

    150MHz 晶体超出 TLK2501 的工作范围、不应使用。 GTX_CLK 速率从 75MHz 到 125MHz。 请在此频率范围内参考。  

    [quote userid=“469122" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1631681/tlk2501-application-issue 在 3G 光学模块中使用 2.5G TLK2501 是否存在问题。
    [/报价]

    这取决于光学模块。 如果光学模块的 CDR 数据速率设置为 3G、则它不会锁定到来自 TLK2501 高速侧的 2.5G 数据。  

    [quote userid=“469122" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1631681/tlk2501-application-issue 对于 TLK2501 50R 外部元件、是否需要优化电路。
    [/报价]

    为了优化串行侧和并行侧的 50 欧姆特性阻抗、请减小元件焊盘尺寸、使其尽可能接近 PCB 布线宽度。

    [quote userid=“469122" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1631681/tlk2501-application-issue 确认技术支持的力量和方法。
    [/报价]

    不确定此问题的含义。 请澄清。  

    [报价 userid=“469122" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1631681/tlk2501-application-issue

    6.在 FPGA 端提供 TLK2501 的软件演示。

    [/报价]

    我们无法支持此功能、因为 TLK2501 没有提供 FPGA 演示。 如需配置帮助、请参阅 TLK2501 EVM 和随附软件 GUI。  

    此致、

    Charles