This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAL9539R:需要 IBIS 模型

Guru**** 2956110 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAL9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1633915/tcal9539r-need-ibis-model

部件号: TCAL9539R
主题中讨论的其他器件: TCAL9539

需要上述器件的 IBIS 模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    我们最近开发了适用于 TCAL9539 器件的 IBIS 模型。 该模型尚未完全验证。 您是否有兴趣使用当前版本的 IBIS 模型?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、将使用当前版本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    e2e.ti.com/.../tcal9539.ibs

    随附的是未发布的 TCAL9539 IBIS 模型。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tyler