This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:DP83TD510ERHBR 和 DP83822HRHBT 的最坏情况下功耗数据申请

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1634832/dp83td510e-evm-request-for-worst-case-power-consumption-data-for-dp83td510erhbr-and-dp83822hrhbt

器件型号: DP83TD510E-EVM

您好:

我们目前正在将 Texas Instruments 参考设计用于以太网至 SPE 转换器、其中 25MHz 晶体 (ABM8AIG-25.000MHZ-12-2Z-T3) 用作 DP83TD510ERHBR SPE PHY 的参考时钟。

在我们的设计中、SPE PHY 使用其 PLL 在内部生成 50MHz RMII 参考时钟、并为 DP83822HRHBT 以太网 PHY 提供该时钟。 由于我们的系统支持通过 RMII 进行双向通信、因此准确估算功耗对于电源尺寸和热分析至关重要。

我们要强调的是、在我们的实施中、我们使用的是 用于所有相关电源轨 (VDDIO、VDDA 和 AVD) 的 3.3V 电源 对于两种器件:

  • DP83TD510ERHBR (SPE PHY)
  • DP83822HRHBT(以太网 PHY)
  •  

通过这种配置、我们请求您提供以下方面的指导:

  1. 。 最大电源电流 每个器件在整个工作温度范围 (–40°C 至+85°C) 内的性能、并考虑工艺、电压和温度变化。
  2. 。 最坏情况下的总电流消耗 当所有 3.3V 电源轨 (VDDIO、VDDA、AVD) 由同一电源供电时。
  3. 不限 峰值或瞬态电流要求 期间:
    • 可能性
    • 链路建立
    • 50MHz 下的连续 RMII 运行
  4. 针对的建议 功率预算和裕量调节 实现稳健的设计。

 

我们想确认这些假设是否适合进行最坏情况分析、或者是否应使用更准确的值。