This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS386000:设计查询

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1635470/tps386000-design-inquiry

器件型号: TPS386000

尊敬的团队:

我计划在电路板中使用电压监测器 TPS386000RGPR 来监测板载的正负电压。

请查找随附的原理图并提供反馈。

电压 monitor.pdf 

此致、

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    整体而言、原理图看起来不错。 我列出了每个电压轨的典型阈值、以确保符合您的预期

    电流 以上
    VCC_–12V –11.92V
    VCC_+12V 11.20V
    VCC_3V3 3.06V
    VCC_5V 4.60V
    VCC_4V 3.70V
    VCC_2V5 2.30V
    VCC_1V8 1.68V
    VCC_ISO_USB 4.60V
    VCC_–5V –4.92V
    ISO_VCC_5V 4.60V
    ISO_VCC_NEG_5V –4.92V
    ISO_VCC_3V3 3.06V

    -亨利