This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1449:Fehler Datenblatt 上拉/下拉 Widerstände Ω

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1449

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1635741/thvd1449-fehler-datenblatt-pull-up-pull-down-widerstande

器件型号: THVD1449

Guten Tag,

Im Datenblatt des THVD1449 ist die Beschaltung des /re-Pins unterschiedlich dargestellt。

Auf Seite 21 ist der Pin mit einem pull-up-Widerstand versehen。

image.png

Auf Seite 23 allerdings mit einem 下拉.

image.png

Richtig müsste der pull-Up-Widerstand sein.

 

麻省理工学院 Freundliche Grüßen

Tobias Körger ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    感谢您联系我们!  

    您是对的。 它们应指示它们均为上拉电阻、以便接收器被禁用。 但请注意、将/RE 下拉至 GND 是可以接受的(但并不理想)。 有时、客户会将两个使能引脚连接在一起以节省 GPIO 引脚、这时客户必须下拉两个信号(因此禁用驱动器)。 最终、由设计人员选择。  

    此致、

    Ethan