This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD75:SN65HVD75 Linus 驱动器

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD75

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1637094/sn65hvd75-sn65hvd75-linus-driver

部件号: SN65HVD75

尊敬的先生:  

SN65HVD75 是否需要 Linus OS 上的驱动程序?

如果是、请提供、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN65HVD75 通过 D/RE/DE 引脚上的信号进行控制、而不是通过软件进行控制。 对于连接到这些引脚的任何器件、您都需要一个驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    该收发器不需要驱动器、因为它仅具有与微控制器交互的 GPIO 引脚。  

    此致、

    Ethan