This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB933-Q1:933 以发送 SPI 数据 — 接收端 9702 或 9722

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1637241/ds90ub933-q1-933-to-send-spi-data---receiving-side-9702-or-9722

器件型号: DS90UB933-Q1

933/934 发送 SPI 数据而不是视频并行接口。 这在 934 中正常工作、没有问题。

但现在的使用案例: 933 用户,接收 SPI 数据将与 9702/9722 解析器配对。 TI 文档指出、FPD-Link IV 解串器通常与 933 兼容。

但是、考虑到这不是视频数据、这种方法是如何工作的? 9702 是否会将该数据作为 CSI2 发送出去、如果是、如何操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    在这种情况下、UB9702 将视频接口上接收到的数据重新格式化为 CSI-2 数据包。 Hsync 和 Vsync 用作生成 CSI-2 数据包的边界、例如启动长数据包、结束长数据包、发送帧开始和帧结束 这听起来好像不适用于您在这里提到的用例。

    我们可以使用 971S 和 9724S、这是 97x 器件、支持 SPI 控制通道和 CSI-2 视频流。 如果您对此感兴趣、请告诉我。

    此致、

    Thomas