This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN6062-Q1:TCAN6062V-Q1 封装信息

Guru**** 2925110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1637131/tcan6062-q1-tcan6062v-q1-package-information

器件型号: TCAN6062-Q1

你好
 
我想阐明订购代码 PTCAN6062 的封装类型 V. DRQ1。
 
数据表引用了封装 D0008B、但似乎针对订购代码 PTCAN6062DRQ1 指定了该封装。 请您确认是否 PTCAN6062 V. DRQ1 使用相同的软件包?
 
谢谢、此致、
 
Olga.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olga:

    是的、应该是这样、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您提供的信息。 您是否 还能确认 PTCAN6062VDRBRQ1 的软件包为 DRB0008F?  

    此致、

    Olga.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olga:

    是的、根据数据表、应该是 DRB0008F、谢谢。

    此致、

    Michael。